Armarios murales de acero inoxidable y accesorios
Armario monobloc de acero inoxidable, fabricado en una sola pieza de chapa metálica, plegada y soldada en las esquinas
Grados de protección:
- IP66 (IEC 60529)
- IK10 - puerta ciega (IEC 62262)
- IK08 - puerta con cristal (IEC 62262)
Tres opciones de acabado:
- Pulido con Scotch brite®
- Microperlado (bajo solicitud)
- Pintado (bajo solicitud)
Homologaciones:
- IEC 62208 (Bureau Veritas)
- CUL
Armarios para entornos a la intemperie
Dos especificaciones distintas de acero inoxidable: