Les Modicon M580 ePAC offrent un niveau d'ouverture, de flexibilité, de robustesse et de durabilité qui le destine particulièrement aux applications de l'industrie connectée. Ces automates sont basés sur un réseau principal Ethernet pour optimiser la connectivité et les communications. Leur concept modulaire assure un maximum de souplesse dans l'élaboration de la solution. Modicon M580 autorise deux types d'architecture : les applications standard et les applications à haute disponibilité.
Modicon M580 ePAC est une nouvelle plateforme d'automatisme dédiée aux architectures industrielles collaboratives et intégrées PlantStruxure.
Le Modicon M580 est le premier PAC (Programmable Automation Controller) tout Ethernet. Le choix du standard Ethernet de l’ODVA dans le contrôleur M580, depuis le bus fond de panier jusqu’au cœur du processeur et dans les architectures d’automatismes collaboratives et intégrées PlantStruxure, permet une gestion transparente des communications depuis le niveau entreprise jusqu’au niveau instrumentation.
L’intégration de dual ports Ethernet sur les UC et les coupleurs des racks déportés (drops) permet de réaliser des configurations sans switchs extérieurs et ainsi des architectures plus simples et plus compétitives. De plus, la possibilité de modifier les configurations en run par rajout de cartes ou de drops permet d’accéder à de nouvelles applications où aucune interruption de process n’est admise.
Compatible avec les constituants de la plateforme Modicon X80 issue de Modicon M340, certifiée dans la plupart des standards internationaux, robuste et éprouvée avec plus de 200000 configurations vendues dans le monde, le nouvel M580 constitue une plateforme complète dès son lancement. De nouvelles cartes étendent les possibilités d’applications dans divers domaines (cartes pesage, HART, wifi, …) tout comme l’intégration de fonctions natives comme l’horodatage jusqu’à la mise en service réalisée sans programmation.
Pour préserver les investissements passés, Modicon M580 permet une migration sereine du parc installé Premium grâce aux possibilités de reprises des E/S avec leur câblage. Comme les Modicon M340, Premium et Quantum, le Modicon M580 est compatible avec le logiciel Unity Pro (à partir de la version V8).
Le M580 ePAC permet une architecture ouverte et transparente
Un ePAC avec des fonctions de cybersécurité les plus avancées
Une gamme flexible et évolutive pour s’adapter à tout type d’architecture
Une optimisation des investissements et préservation du savoir-faire grâce à des chemins de migration tout en douceur
Cette nouvelle plateforme est adaptée à l’automatisation de tous les procédés industriels manufacturiers, process et infrastructures.
Modicon M580 est, par exemple, un contrôleur de choix pour des applications dans de nombreux secteurs comme :
– Traitement de l’eau
– Agro-alimentaire
– Industrie des mines
– Métaux et matériaux
– Hydropower
– Oil & gaz, etc.