Modules logiques pour automatismes simples de 10 à 40 E/S
Gamme Compacte : 3 modèles monoblocs de 10,12, 20 E/S, disponibles en versions avec ou sans afficheur et touches.
Gamme Modulaire : 2 bases de 10 ou 26 E/S, extensibles jusqu'à 40 E/S grâce à des :
Entrez dans un univers intuitif !
Simple à choisir, à installer et à programmer, Zelio Logic s'adapte à toutes vos applications.
Flexible, il vous offre le choix entre 2 gammes - Compacte monobloc ou Modulaire extensible – et 2 langages de programmation (FBD ou LADDER).
Ouvert, il permet également le Contrôle et la surveillance de vos installations en toutes situations, sur site ou à distance...