Avec son terminal de dialogue, Altistart 48 propose une solution adaptée au démarrage et à l'arrêt progressifs en couple des moteurs lorsque des fonctions de contrôle évoluées et de communication sont nécessaires.
Le démarreur-ralentisseur Altistart 48 est un gradateur a 6 thyristors assurant le démarrage et l'arrêt progressif en couple des moteurs asynchrones triphasés a cage, pour des puissances comprises entre 4 et 1200 kW.
Le démarreur-ralentisseur Altistart 48 est livré prêt à l’emploi pour une application standard avec une protection moteur classe 10.
Il comporte un terminal intégré 2, permettant de modifier les fonctions de programmation, de réglage ou de surveillance pour adapter et personnaliser l’application aux besoins du client.
Fonctions de performance d’entraînement avec :
Fonctions de protection du moteur et de la machine avec :
Fonctions de facilité d’intégration dans les automatismes avec :
Démarrage conventionnel électronique
Pour remédier aux problèmes des :
Contraintes mécaniques au démarrage, transitoires hydrauliques à l’accélération et à la décélération en application pompage, les démarrages conventionnels électroniques utilisent plusieurs limitations de courant, ou des commutations de plusieurs rampes de tension.
Le réglage devient alors complexe et doit être modifié à chaque évolution de la charge.
Démarrage avec l’Altistart 48
La commande en couple de l’Altistart 48 permet de faire, avec une seule rampe d’accélération, un démarrage sans contrainte mécanique et une gestion en douceur des transitions hydrauliques. Les réglages sont simples et efficaces, quelle que soit la charge.
Toutes les applications contraignantes dans le segment MMM : Convoyeurs, Broyeurs, Compresseurs, Centrifugeuses,...
Tous les types de pompes et ventilateurs avec contrôle de couple en accélération et décélération.
Possibilité de commande en cascade des moteurs